结果:找到"语音芯片方案 语音控制芯片",相关内容1000条
- 眼部按摩仪语音控制芯片方案设计——NRK330X
- 由于长时间近距离用眼、高强度用眼,眼睛很容易出现疲劳、干涩、甚至引发炎症。如果眼睛长时间得不到放松,特别容易引起眼部的各种疾病,如结膜炎。而眼部按摩仪可以有效地改善眼部的血液循环以及新陈代谢,增加眼部肌肉的调节能力,达到改善视力的目的,每天坚持使用五至十分钟,即可帮助消除由于睡眠不足和血液循环不畅形成的眼袋及黑眼圈,加强眼部细胞的新陈代谢。抚平眼角皱纹,使眼角的肌肤更加的光泽富有弹性。眼部按摩仪语音控制方案设计需求:1、眼部按摩仪体积较小,多种功能集中在一个按键上,在使用过程中,我们的眼睛是被罩住的,只能用手乱按,不能更好地切换模式,不能更好地给眼部减压。2、想要同时进行多种模式时,要一个一...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片方案 语音控制芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-11 16:44:00
- NV040C-S8语音芯片在指静脉识别锁上的应用方案
- 全球指静脉技术的第一个专利来自上世纪九十年代初的柯达公司,上世纪末我国学者机构开始对指静脉技术进行研究。进入二十一世纪后,指静脉识别技术在国内得到深入研究和应用,2017年国内相关指静脉技术规范正式实施,发展前景一片广阔,至今仍在继续深入研究开发中。静脉识别技术又以指静脉识别为代表,顾名思义,指静脉识别就是通过手指静脉分布图依据算法提取特征值,即利用近红外线穿透手指后所得的静脉纹路影像来进行个人识别。指静脉识别是通过近红外线穿透显现特征,不需要和设备表面发生直接接触,这种非侵入性的扫描过程更人性化,接受度也更高。这样非接触式的识别方式,规避了设备可能的不卫生问题,和表面特征可能被复制的安全问...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-06 13:44:00
- NRK3301语音识别芯片在智能开关控制器上的应用方案
- 智能开关在中高档家居、别墅等领域领先兴起,让这一部分人优先享受到现代科技带来的智能感受,必然带动用户的全面升级换代。智能照明开关语音方案设计需求:1、智能开关控制器主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对灯具设备上控制。二是必须保护使用者/住户的安全隐私不被泄露。2、灯具控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具的调节与延迟关灯。3、安全与隐私对于家庭来说,保护家庭成员的个人隐私是非常重要的。NRK3301芯片智能开关语音方案设计:智能开关采用离线语音控制技术,因此无需网络、无需下载APP,即可进行离线语音控制照明设...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能开关控制器语音方案 语音芯片 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-29 14:02:00
- NVG080W语音芯片在测温设备上的应用语音方案开发
- 红外测温仪是通过非接触方式检测人体温度,可以简捷、安全、直观、准确地查找、判断人员是否存在体温异常现象,迅速采取措施解决防止发热人员流动。自开展疫情防控工作以来,测温仪就成了公交战线驾驶员们手中的必备“疫情防控武器”。当每位上车的乘客只要将手腕或者额头在设备前放一下,测温仪“滴”的一声提示完成测温,屏幕显示检测体温,同时语音播报,整个流程十分顺畅,乘客基本不需停留,也不影响上车效率。那么测温仪为什么可以发出声音呢?红外线测温仪实现语音提示功能,置入了语音播放芯片,如九芯电子的低成本NVG080W语音芯片,它为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。语音时长为80秒,采用音频...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-12 17:36:00
- 语音芯片在吸尘器上的应用方案
- 中国家电市场在经历20多年的持续快速成长后,整个家电行业呈现出加速升级、转型和分化的趋势。同时,随着消费升级,消费重心逐渐倾向于代表生活品质的新兴家电品类,例如嵌入式、健康电器和吸尘器品类。据产业在线数据显示,2017-2020年中国吸尘器销量呈不断上升趋势,2020年中国吸尘器销量为15629.4万台,同比上升17.5%。吸尘器作为智能清洁工具之一,是很多家庭都会使用的地板清洁神器。现如今,智能吸尘器的普及率越来越高,已经成为了家用清洁电器的必备工具之一,与平常的吸尘器不同,智能语音吸尘器的携带以及使用都非常方便。所谓的智能化本身就是为了让生活中的东西更加的便民,如果有语音提示,那就可以让...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-12 16:07:00
- 护眼仪语音芯片方案选型!
- 护眼仪是缓解视疲劳的仪器,能够有效地缓解眼疲劳,更好地保护我们的眼睛,护眼仪又称视力保护训练机、视力恢复运动训练仪、视力训练机、健康保护仪、眼部按摩器。护眼仪根据电脑根据眼部的高低轮廓与不同的穴位分布精心设计而成,并且根据中医经络学说,通过钕磁指或者采用气囊力压眼部同时按摩眼部穴位,锻炼视椎细胞和视神经,缓解睫状肌疲劳,减轻长时间用眼造成的眼睛干涩和疼痛,调和气血,促进新陈代谢。市场上的护眼仪都是设计为全封闭眼罩,使其不透光,让眼睛处在黑暗之中。其原理是光线越亮,眼肌和视神经等越紧张,容易产生视觉疲劳;光线越暗,越自然放松,瞳孔也自然扩张,使眼睛充分得到休息,这也是护眼仪的暗室效应!而这暗室...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-11 17:14:00
- 语音芯片让测温仪会“说话”!
- 去年7月份以来,全国疫情一直此起彼伏,未曾停歇,加剧了疫情防控的难度和防疫压力。各行各业各地为了打赢“防疫攻坚战”,作为公共场所防疫“第一道防线”的非接触式测温仪需求呈现爆发式增长。体温是人体一项基本生理指标,是临床疾病诊断的重要依据之一。为了了解体温高低,我们一般用体温计进行测量。体温测量仪种类多样,可以分为接触式测温仪和非接触式测温仪。接触式测温计主要有水银/液体体温计和医用电子体温仪,非接触式测温计包括红外耳温计、红外额温计及红外热成像式体温筛检仪等。目前我们进入市场、商场、办公大厦、地铁、车站等公众场所时看到的大部分都是非接触式测温仪。非接触式测温仪主要是在红外测温仪上加入语音芯片实...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-10 13:45:00
- 语音芯片在家用制氧机上的应用方案!
- 随着人们生活水平的不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,吸氧也常常成为家庭和社区康复中一种重要辅助方法。然而不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题要正确引导使用才行!而智能语音制氧机是一种生成氧气的机器,除了可以提高空气中的含氧量,还可以语音提示患者,语音引导患者正确使用,尤其对于很多老年人来说使用智能语音制氧机是很有必要的。而往制氧机是加入了NV040C语音芯片就可以进行语音提示,除了能够引导患者使用,还可以增加品牌价值,在开机中可以加入品牌的广告语,让消费者对品牌的印象更深刻!避免了很多人因为不会操作而带来一些问题或者误操作,语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-05 16:34:00
- 语音芯片在吸尘器上的应用语音方案!
- 如今市场很多产品都走智能趋势,从而吸尘器也不例外,它也逐步向智能机器化前进,很多商家也看到了吸尘器的智能化将给生活带来怎样的改变。市面上的吸尘器品牌众多,花样百出,但功能却大同小异:自动吸尘、防跌落、防碰撞,这些都还不够真正的智能,比如,当吸尘器出故障了,不够专业的用户会知道是什么问题造成吗?如果有语音提示,那就可以让用户省了不少心。所谓的智能化本身就是为了让生活中的东西更加的便民,那么如何选择适合的吸尘器语音芯片?才能达到以上或者更多的语音便民服务呢?广州九芯电子为了让生活电器更加便民,专门为吸尘器开发了一款语音IC方案NV080H语音芯片方案,这款芯片可以满足吸尘器的基本语音要求。NV0...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-13 15:44:00
- NV040H语音芯片在清洁洗地机上的应用
- 随着经济的发展,人们对美好环境的期望值越来越高,越来越多的传统企业开始使用洗地机保洁。与传统的人工保洁作业方式相比,使用洗地机进行日常保洁具有很大的经济价值,一方面在节省保洁成本开支的同时也解决了保洁工人招工难、管理难的问题,保洁工人采用洗地机进行日常保洁的同时一方面可以很体面的完成自己的工作,另外也使得自己的工作变得轻松自在。如今物业超市用的洗地机都普遍小型、轻巧、操作方便,功能齐全,类型多样。基本于传统洗地机来说,如今物业用的洗地拖地机除了具有洗地、拖地、吸水、除渍、吸油等特点外,还可以在夜晚操作,具有照明、自动行走、调速功能等。然而保洁人员很多都是年纪大一点的叔叔阿姨,除了物业公司对他...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-11 15:56:00
返回